This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:外部复位用例

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299757/dp83825i-reset-externaly-use-case

器件型号:DP83825I

您好、专家!

您对从外部系统发出 RESET_N 有什么想法吗?

此致、

内吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、内越

    我不确定我是否完全明白您的问题。 RESET_N 只是一个低电平有效输入引脚。 我不认为 REST_N 引脚输出用作输出。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    很抱歉让您感到困惑。 请帮我更正我的问题。 通常、RESET_N 连接到系统复位 IC 输出。 您认为应 像 MCU GPIO 那样手动控制复位什么用例?

    此致、

    内吉市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisao-San:

    不用担心。

    通常、客户控制 RESET_N 手动 主要用于硬件调试、以防系统 IC 复位输出发生错误。

    --

    此致、

    林希尔曼