This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:规格

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299884/tcan1044v-q1-spec

器件型号:TCAN1044V-Q1

大家好、

您能帮助提供 TPIT (TXD)=2000ns 的相应规范吗? 谢谢!

Br

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    该器件的位时序参数基于 ISO 11898-2 CAN 规范中列出的要求。 除了总线稳定时间对该行为的影响较小(对较慢数据速率的影响较小)外、基于所用数据速率的位时序实际预期差异并不大。  

    在这种情况下、我认为2000ns 位时间处的 Tbit (RXD)偏差与数据表中的500ns 规格偏差相匹配、这意味着预期的隐性位会偏离-100ns 至+50ns。 这将产生一个介于1900ns 和2050ns 之间的 Tbit (RXD)。  

    请告诉我此信息是否足以满足客户的需求、以及您是否有任何其他问题。  

    此致、  
    埃里克·肖特