This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV16:随机数据

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299483/ds92lv16-random-data

器件型号:DS92LV16

对于 应用于此器件的数据模式是否有任何要求以遵守任何规则、从而接收端 能够获取并保持锁定状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关同步方法的更多详细信息、请参见第14页上的 DS92LV16设计指南(可在 DS92LV16产品页面的"技术文档"选项卡中找到):

    snla201.pdf

    在绝对列表中、  只要模式不是重复的、DS92LV16就应该能够锁定到随机数据流。 如果您在实现目前的数据锁定时遇到问题、则强制同步(或通过将接收器的 LOCK#输出连接到发送器的 SYNC 输入)可能是一个有用的替代选项。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢……