This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10CP152:输出电平

Guru**** 2632255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10CP152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298468/ds10cp152-output-levels

器件型号:DS10CP152

难以确定该器件的实际输出电平是 OUT+/OUT-

数据表在 LVDS 输出直流规范中规定

VOD       差分输出电压   最小值250典型值350最大值450 mV

但是、如果我查看图8、

这似乎表明存在 2x380mV 的典型差分电压。

我将驱动一个交流耦合100 Ω 负载。

您能为我解释一下吗?

此致

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    关于3mA 的 LVDS 输出源-与其他 LVDS 器件类似。 该电流来源于驱动器的一端(P 或 N)、然后转储到另一端(N 或 P)。 3mA 乘以100欧姆、此值应约为300mV。 我想这个示波器中每分段的截距电压可能不正确。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔感谢这个快速的答复。 我自己的测量表明这是 类似的 、但在输入端看到的真实差动输出范围是否会翻倍对我来说非常重要 、因为我正在驱动 SFP 模块并且最小输入电平非常高。我非常感谢您 对此的想法、因为我认为规格是 讨论一个信号单端电压范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    它不会加倍。 LVDS 驱动器是限幅器件。 这意味着输出为1或0。 输出驱动器被限制在大约3mA 源、所以输出差分摆幅被限制在大约300mV。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser、我所指的加倍信号是接收器件、在 其 两个 DIN+和 DIN-引脚之间产生差异。 我正在研究该器件能够驱动哪些器件、以便清楚区分您所描述的单端电压、我认为数据表中错误地标记为差分电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    理解、感谢您的评论。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔感谢的答复。 如果你不介意我多谈这个问题。 提出问题的原因是、我使用该多路复用器将千兆位数据流链接到 SFP 光学收发器。 这个器件为差分数据提供了一种奇怪的输入规格。 对于 ds10cp152是否 有足够的水平推动 SFP 的第二种意见、我表示感激。 这主要取决于您对数据表中差分电压电平规格的解释。 该解决方案似乎运作良好,但已经开始出现偶尔的辍学现象。 这可能是由系统中的其他元件造成的。

    非常感谢您提供宝贵意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    CP152驱动电平对于 SFP 模块是否足够好取决于 SFP 模块的最小输入接收电平。

    建议检查您的 SFP 最小输入摆幅电平。 请检查您的 SFP 最小输入摆幅电平、确保它能够满足 CP152的最小输出摆幅电平(~250mV)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢……