This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:CDR 锁定时间

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298707/ds250df230-cdr-lock-time

器件型号:DS250DF230

您好!

1.仅列出典型值、是否有最大值数据? 在某些情况下是否可能超过0.5s 或1s?  是否有适用于 CDR 锁定时间的公式?

正常锁定模式为25.78Gbps 时、典型值<100ms、但当它为9.8304Gbps 时、该值是否会变化? 如果是、它是更长还是更短?

3. 您能告诉我在9.8304Gbps 下 CDR 锁定时间的最大值吗?  您能否告诉我绝对不会超过的值、例如 max=250ms、300ms、400ms?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    1) 1)我没有关于 CDR 锁定时间的可供分享的公式。  由于该指标未在生产测试中进行评估、因此没有最大值。  TI 经验测试表明、在25.78125Gbps、调整模式2下、CDR 锁定时间远低于100ms。  根据通道损耗、我预计 CDR 锁定时间为30-70ms。  我预计不会出现0.5s 的情况。

    2) 2)对于9.8304Gbps、CDR 锁定时间将增加。  在大多数情况下,锁定时间将是9.8304*2 Gbps 的两倍。  实际上,由于9.8304*2Gbps 的 CDR 锁定时间数据不存在,假设9.8304Gbps 数据的 CDR 锁定时间小于250ms 就可以了。

    3)请注意、这不是经过生产测试的最大值、但基于25.78125Gbps 数据的<100ms、9.3804Gbps 数据的<250ms 是一个很好的期望。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    感谢您的答复。

    我来问您一个另外的问题。 当数据速率为4.9152Gbps 时、识别 CDR 锁定时间<500ms 是否正确?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    是的、这是一个值得认可的好值。

    实际上、如果需要、您可以改善 CDR 锁定时间。  您会想到两种方法:

    1) 1) CDR 锁定时间的一个组成部分是确定最佳 CTLE 和 DFE 值所花费的时间。  重定时器 通过递增值并使用内部眼图监视器测量眼图来实现这一点。  然后、它根据 HEO/VEO 使用品质因数来选择最佳的 CTLE/DFE 值。  可以减少每次眼图测量花费的时间、进而缩短 CDR 锁定+适应时间。  请参见编程指南中的"设置 EOM 定时器"。

    2)由于 CDR 锁定时间的一个显著组成部分是适应、因此简化适应过程可以减少锁定时间。  调整模式1将实现比调整模式2更快的锁定时间、而调整模式0将是最快的。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    我想尝试如何缩短 CDR 锁定时间。

    另外、让我检查一下我对您过去回答的理解是否正确。

    1) 1)数据速率与 CDR 锁定时间是否成反比关系?

    2) 9.8304*2Gbps 是否意味着19.6608Gbps?

    3) 3)如果是、9.8Gbps 锁定时间是否恰好是262ms 而不是250ms?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    1) 1) 我认为 CDR 锁定时间的某些部分与数据速率无关。  例如、我希望器件检测信号并使器件内的功能块与数据速率无关所需的时间。  不过、我认为 CDR 锁定时间的保守估计是将锁定时间与数据速率成反比对待、如您所述。

    2) 2)是

    3)是的,我的道歉。 我已经估算了250ms、但262ms 更准确。  请注意、CDR 锁定时间预计小于262ms。  基于此、对于4.9Gbps、请考虑 CDR 锁定时间小于524ms。

    谢谢。

    德鲁