This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:用于4米同轴电缆 MIPI 信号

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299183/ds25br100-use-for-4m-coaxial-cable-mipi-signal

器件型号:DS25BR100

大家好、

我的客户在其医用内窥镜应用中将 SL83014用作4米同轴电缆的串行器/解串器。

目前他们希望使用我们的 DS25BR100来提高远距离传输性能。

您能帮助我们确认 DS25BR100是否适合他们的应用吗?

并帮助告知您更建议使用此器件的哪一侧?(串行侧或解串侧)

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    MIPI 需要低速反向通道。 请注意以下支持 MIPI/LVDS 的器件的链接:

    https://www.ti.com/interface/hdmi-displayport-mipi/products.html?keyMatch=MIPI

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    客户将在串行器之前或类似器件之后使用 DS25BR100、不用于 MIPI:

    您能帮忙看看哪个地方更推荐吗? 哪一个地方(在串行器或解串器之前)具有更好的性能?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这取决于串行器输入的损耗量或者解串器与连接到解串器输出的接收器之间的损耗量。 哪一侧的损耗更大将是首选方法。

    此致、Nasser