This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299944/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

我们使用单个 DS160PT801重定时器芯片将我们的 PCI 主机连接到 RC、如下图所示。

我们有以下问题:

1.这种配置是否 可以通过单个 DS160PT801重定时器芯片实现?

2.如果使用单个 DS160PT801重定时器芯片, MODE 引脚需要什么配置?

谢谢。此致、

Prashanth PAI B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    1. 是的、可以使用单个 DS160PT801进行此配置。
    2. 有关宽度引脚配置模式、请参阅数据表中的表6-1。 链路宽度可通过引脚搭接、EEPROM 固件或 SMBus/I2C 配置进行配置、具体取决于所选的宽度搭接。 我假设英特尔主板支持2x4分叉、这也必须在 BIOS 中正确配置。

    此致!
    大卫