This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:电源滤波

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300072/tlk10034-power-filtering

器件型号:TLK10034

数据表未提供电源设计信息。 您是否可以向我发送应用手册、设计指南或参考设计以及建议?

模拟内核是否需要单独的稳压器?  

具有单独滤波电源轨的单个电源是否可以?

我注意到在评估板上有两个数字电源和两个模拟1V 电源、以及用于滤波器的0欧姆电阻器、但不建议使用哪种类型。

非常感谢您提供有关电源滤波的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    kai wang22 说:
    数据表未提供电源设计信息。 是否有应用手册、设计指南或参考设计可以发送给我并提供建议?

    数据表在引脚配置和功能部分和电源相关建议部分提供了一些有限的信息。 我建议遵循 EVM 用户指南原理图部分所示的电源设计、因为此设计已知会起作用。 我的所有建议都将基于 EVM 电源设计。 您可以自由使用不同于 EVM 的电源设计、但您需要负责确保电源噪声是稳定的。

    kai wang22 说:
    模拟内核是否需要单独的稳压器?  [/报价]

    是的、对于 VDDA、VDDT、VDDD 和 DVDD、应使用单独的 LDO 稳压器。

    kai wang22 说:
    是否可以使用具有单独过滤电源轨的单个电源?

    模拟电源、数字电源和稳压器/I/O 电源应使用独立电源。

    kai wang22 说:

    这取决于电源噪声看起来是什么样的。 如果您遵循 EVM 电源设计、则应该不需要电源滤波。

    此致!

    卢卡斯