This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS32:最大输出电流

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299563/sn65lvds32-maximum-output-current

器件型号:SN65LVDS32

您好!

单端 LVTTL 输出的最大直流驱动电流是多少? 我将使用100 Ω/100 Ω 热敏端接、因此我需要了解是否可以驱动它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyto:

    未指定直接的绝对最大值。  

    但是-我们会在 最大拉电流/灌电流8mA 下测试 VOH 和 VOL 值、如果可能、我会尝试在推荐的用例中将这些引脚处的电流保持在+/-8mA。 在8mA 下、VOH 为2.4V、VOL 为0.4V (分别为最小值和最大值)   

    我们还提供典型接收器的输出电压与输出电流之间的关系:

    为了保持 LVTTL 电平、典型器件可能可以在室温条件下拉出/灌入30mA -但这不会考虑温度变化、而是一个包含1个经测试单元的图-因此这不是无法保证得到的-而是一个通用 器件的工作原理。  

    所以最好将其保持在+/LVTTL 上-但是如果您使用该值、则可能会看到通信故障、如-8mA 输出的 VI 曲线中所示。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了、感谢您提供的信息。 这 回答了我的问题。