This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601RSCEVM:第5.0代转接驱动器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, DS320PR1601RSCEVM, DS320PR1601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299748/ds320pr1601rscevm-gen-5-0-redriver

器件型号:DS320PR1601RSCEVM
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A、、 DS320PR1601

您好!

是否有人可以告诉我们如何在 DS320PR1601RSCEVM 中使用 SN74LVC125A_PW_14?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

     SN74LVC125A_PW_14用于驱动 DS320PR1601RSCEVM 上的 LED 指示灯和 PERST_INV 信号、如 DS320PR1601RSCEVM 用户指南中的图3-6所示

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明 DS320PR1601RSCEVM 中用于 READ_EN#的按钮开关 的使用情况。

    由于 READ_EN#是低电平有效信号,所以我们要短接 JMP23的引脚2和3。 如果是、A1和 A2 将会为低电平、而 B1和 B2将会被拉至3.3V。

    那么、我们为什么需要按钮开关 SW1呢?

    谢谢。此致、

    Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    当器件处于 MODE = L1 (SMBus 主模式/EEPROM 模式)时、位于 DS320PR1601RSCEVM 上的按钮开关可用于强制 EEPROM 读取、如 DS320PR1601 EVM 用户指南中所述。 如果按下按钮后 READ_EN_#切换为高电平、然后再释放按钮后切换为低电平、器件将启动 EEPROM 读取。

    此致!
    大卫