This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:在 TUSB2077中如何避免在下游 USB 端口进行笔式驱动检测

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300483/tusb2077a-in-tusb2077-how-to-avoid-pen-drive-to-detect-at-downstream-usb-ports

器件型号:TUSB2077A

您好!

我们将 在一个工业自动化项目中使用 TUSB2077 7端口集线器电路。

电路工作正常。 但我们的客户要求以下功能。

1.在  TUSB2077中如何避免笔式驱动检测 下游 USB 端口并仅检测键盘和鼠标 HID 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       如果笔式驱动器是 FS 或低速器件、TUSB2077无法避免在下行端口检测笔式驱动。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在这方面提出任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravindra:

            没有简单的解决方案:

            在 USB 标准中、有一个  USB 类  记忆棒(笔式驱动器)是 USB 大容量存储类、键盘、鼠标、游戏手柄是 USB HID 类。

            插入 USB 设备时, USB 设备(固件)和 PC (USB 主机)之间存在通信。 在此通信中、器件提示其 USB 分类、主机加载合适的驱动程序。 因此,您需要要求主机停止为 Pen 驱动器加载驱动程序。

    此致

    布赖恩