主题中讨论的其他器件:ALP
您好!
我有 HDMI 源-> 949 -> 948 -> 1080p 显示屏。
我尝试始终将 HDMI 源插入949、包括通过下电上电。 但是、这会导致显示使用错误的 EDID 并显示错误的图像。 只能通过拔下并重新插入 HDMI 来正确解析图像。
我使用949评估板。 我已经尝试将 MODE_1的开关5变为高电平、以便 在上电时将 EXT_CTL 设置为高电平。 但是、这无法正常工作、HDMI 仍然连接并显示错误图像。 此外、读取 寄存器0x54会得到值0x00、而不是预期的0x80。
是否缺少步骤来防止 HDMI 在加载 EDID 之前连接?