This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:HDMI DDC 信号多路复用器开关应用

Guru**** 2896330 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300349/tmuxhs221-application-for-hdmi-ddc-signal-mux-switch

器件型号:TMUXHS221
主题中讨论的其他器件: TDP1204

您好!

我是否可以将 TMUXHS221用于 PCH 和 GPU HDMI DDC 信号多路复用器开关?

请告知。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    这些信号所需的带宽是多少?

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    根据数据表中的 TI TDP1204多路复用器开关电气规格、HDMI2.1边带 I2C 看起来高达100KHz。  

    它可能不会通过1MHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    那么是的、此应用应该可通过 TMUXHS221实现。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安