This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:SPICE 模型和放大器;内部 ESD 电路详细信息

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300950/tic10024-q1-spice-model-internal-esd-circuit-details

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400-Q1

大家好、

我们将 在我们的一个设计中使用 TIC10024-Q1 MSDI、

请帮助我们获取以下文件/详细信息!

1) 1)是否有任何可用于此 IC (TIC10024-Q1)的 Spice 模型

2) 2)内部方框图中提到了一个 ESD 保护电路、我们能否了解电路详细信息?

此致、

Aravind D

电子工程师

法雷奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    Unknown 说:
    1)是否有任何 Spice 模型可用于此 IC (TIC10024-Q1)

    遗憾的是、没有适用于 TIC10024-Q1的 SPICE 模型。  

    Unknown 说:
    2)内部框图中提到了一个 ESD 保护电路,我们能得到电路细节吗?

    您想要什么类型的细节?  我没有要分享的有关 ESD 保护单元的内部原理图级信息。  有一个 TIC12400-Q1和 TIC10024-Q1 ISO-10605 ESD 测试报告 (链接)、其中包含一些关于不同 RC 滤波器元件值的其他性能相关信息。  如果您对数据表中的规格有疑问或需要说明、我可以尝试提供帮助。

    此致、

    乔纳森