This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:HS SERDES 乘法器设置的值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296204/tlk10232-value-of-hs-serdes-multiplier-setting

器件型号:TLK10232

您好!

我们已将 TLK10232双 Phy 组件用于 XAUI 到 SFP/SFP+应用。

我对 HS SERDES 乘法器设置的值有疑问(寄存器0x1E.0x0002。[3:0])

我们在设置为156.25MHz 的 REFCLK 频率下操作芯片。

根据 HS PLL 乘法器控制表、使用该频率时、PLL 乘法器因子应为16.5x (值1100b)、但我们错误地使用了延迟到20x 的值1101b (默认值)。

尝试这两个值似乎对 PHY 运行没有真正的影响。

如何解释这一点?

请注意、已禁用自动协商和链路协商。

提前感谢、

帕纳约蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Panayotis:

    我将对此进行深入研究、并期待在本周中旬与您联系、提供更多详细信息。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panayotis:

    对此延迟深表歉意。

    我相信你的观察是因为 Reg 0x1E.0x001D[13]=0。  如果是这种情况、则不使用 HS_PLL_MULT 设置。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    我检查了您提到的寄存器、就是这样。

    感谢您的观看。

    此致、

    帕纳约蒂斯