This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:芯片应用问题

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297895/ds90lv011a-application-issues-of-chips

器件型号:DS90LV011A

此 IC 的差分输出是否需要阻抗? 应放置多大的阻抗?

为什么此输入端需要下拉10K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、LVDS 使用100 Ω 的阻抗。(对于非常短的布线、这无关紧要。)

    如果连接器上没有有效信号、下拉电阻可确保电压电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    克莱门斯是正确的。

    [quote userid="444217" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297895/ds90lv011a-application-issues-of-chips 为什么此输入端需要拉低10K?

    TTLIN 是应偏置到某个元件的输入引脚(不要将其悬空)。 电阻器的值不是很重要、但也不会使其太强(超低值)、因为它会强制与其连接的任何元件都能够驱动电流(例如、向100欧姆接地电阻器输出3.3V 将驱动33mA)。 同时、弱电阻器(电阻值较大、如100k)更容易受到噪声的影响、并且对 GND 的偏置较弱。 我相信您也可以使用4.7k 电阻器或20k 电阻器。

    [报价 userid="444217" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297895/ds90lv011a-application-issues-of-chips ]此 IC 的差分输出是否需要阻抗? 应放置多大的阻抗?

    是的、阻抗匹配对于差分信号很重要(有助于消除反射)。 对于 LVDS、最常见的阻抗是100欧姆。   

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款芯片的功耗和静态电流分别是多少?

    您是如何设计此低功耗芯片的?

    它是直接控制电源吗? 因为现在已经处在设计阶段、非常重要、请给我详细讲解。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过查看电气参数 Idd (无负载的电源电流)来估算器件未驱动差分侧负载(将其视为待机功耗)时的功耗。 最大电流消耗为8mA、功耗计算方式为 P=I x V。如果"I"是8mA 并且 V=Vcc=3.3V、则在这个待机期间的功耗为8mA x 3.3V = 26.4mW

    当器件跨差分输出传输数据时、IDD 上升到10mA 最大值。 因此、使用相同的方程式10mA x 3.3V 可在器件上提供33mW 功率。  

    如果我们计算差分信号驱动时的功率(静态功率)、那么我们可以将其简化为450mV (VODmax)、并且此电压符合 LVDS 标准、该标准使用3.5mA 在100 Ω 负载上传输电压。 因此、3.5mA x 450mV =端接电阻器(假设您具有一个)上的功率~1.6mW、您可以在功耗计算中包含该功率值、因为电流是由我们的器件提供/灌入的。  

    如果我们假设器件输出3.3V 电压、负载为250mV (VOD 最小值)、那么我们器件驱动器的功率耗散将为(3.3V-0.25) x 3.5mA =~10.7mW。  

    如果我们将空闲/待机状态的功率与器件输出驱动器的功率相加、那么我们可以得到26.4mW + 10.7mW = 37.1mW (最坏情况下的器件总功耗为)。 如果要将电阻器的功率负载(1.6mW)添加到系统的总最大功耗中、则可以添加该电阻器的功率负载。  

    该器件没有禁用引脚、因此驱动器始终处于运行状态。 我认为节省电力的最简单方法是在不传输数据时断开器件连接到的电源轨的电源。  

    -鲍比