This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:PPM 转换器能否用作速率指示器?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299277/ds250df230-can-the-ppm-conter-be-used-as-a-rate-indicator

器件型号:DS250DF230

大家好、

请告知我的问题 bellows。

我想区分输入数据是低于还是高于4.9Gbps。

问题1: PPM 计数器能否用作速率指示器?

问题2. 如果需要、是否有 建议的 寄存器设置程序?

问题3: 如果需要、您需要等待多长时间才能在检测到信号后访问 PPM 计数器?

问题4: 如果输入信号经过长布线、则可滤除独立位、从而导致 PPM 计数不正确。

  在这种情况下、PPM 计数器是否反映了适当的数据速率?

三田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mita、您好!

    我以前没有在该应用中使用过 PPM 计数、但可能会这样。  我们可以对此进行研究、并在一周结束前与您联系。

    您能提供有关如何配置重定时器的建议吗?  是否认为您可以将其配置为锁定至4.9Gbps 的数据、但如果重定时器无法获取 CDR 锁定、您可以检查数据速率是否高于/低于4.9Gbps?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew-san、

     

    感谢您的提示反馈。

     

    我考虑支持25.78125、10.3125、 4.91520等多倍数据速率、

    4.25、2.125、1.25等

    很不幸、我使用25 MHz 作为参考。

    1. 我将 CDR 设置为手动速率模式、设置 VCO 的通道寄存器、

          计数(0x61至0x63)和 PPM 计数(0x64至0x67)

        2.等待信号检测位生效

        3.然后检查锁定指示位一段时间

        4.如果在 LOKC 指示位生效前经过一段时间,

           返回到第1步、我尝试另一个数据速率

         5. 如果预期数据速率低于4.9Gbps、则将器件设置为原始模式

            CDR 未锁定状态下的重置。  

    如果 PPM 计数器值在步骤3时是可靠的(在 CDR 锁定之前检测到信号)

    我可以 跳过数据速率尝试。

    所以我要问这个问题。

     

    我 想知道 器件在继续 CTLE 适配期间是否检查了 PPM 错误条件。

    如果是、PPM 错误状态可能是准确的。

    如果在没有 CTLE 调整的情况下完成 PPM 检查、则 PPM 错误状态可能不准确。

     

    三田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita-San:

    我不确定您的系统中是否有任何方法可以知道您可能会收到什么费率。  重定时器可以支持使用相同配置锁定到两个不同的数据速率。  如果您知道是接收以太网还是 CPRI 数据速率、则可以使用相同的配置将重定时器配置为锁定至25.78125Gbps 和10.3125Gbps。  然后、您可以对4.91520Gbps 及以下的数据进行单独配置。

    我将进行实验、看看即使信号无法锁定、PPM 计数器是否也会更新。  本周我将为您提供最新消息。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew-san、

    感谢您的反馈。

    我期待了解您的测试结果。

    三田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mita-San、

    我们在研究这种情况。

    谢谢。

    德鲁