This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lvds 转接驱动器、重定时器、缓冲器...

Guru**** 2845470 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR101, DS25CP104A, DS25BR150, DS38EP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298811/lvds-redriver-retimer-buffer

主题中讨论的其他器件:DS25BR150DS38EP100、DS25BR101、DS25CP104A

尊敬的团队:

您是否有适用于 Sony 低压 LVDS (subLVDS)的转接驱动器、重定时器、缓冲器或类似的 IC?

Vcm=0.9V

VOD = 150mV

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用与电阻器降压网络耦合的常规 LVDS 驱动器、如下所述:

    https://www.ti.com/lit/an/snla353/snla353.pdf

    我们没有任何 Sub-LVDS 器件/收发器。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom:

    我们两侧都有 LVDS、我想在 LVDS 转接驱动器或缓冲器之间添加。

    您是否有这样的器件? 缓冲器的输入和输出都需要是差分的。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在该主题中添加 HSD、因为我认为他们的器件可能比我们逻辑下的任何器件更能够处理您的解决方案。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马尔科姆

    数据速率要求是什么? 请查看此链接以获取我们拥有的 LVDS 缓冲器或中继器列表、 https://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#404=Buffer%3BRepeater&。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据速率为600Mbps。 我当时正在寻找小尺寸解决方案。 单通道封装或单通道封装。

    如果我没错、我发现这些解决方案是最小的解决方案。

    您能区分 DS25BR150和 DS38EP100吗?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Malcolm、DS38EP100是无源均衡器、而 DS25BR150是有源缓冲器、

    通常、一个封装中有4个通道-一个封装中有5个通道不是我所知道的。

    请考虑 DS25CP104A 和 DS25BR101。 这是四通道和单通道器件。 此外、如果需要、还有一定程度的均衡。 以下是指向这两个器件数据表的注释链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds25br101.pdf?ts = 1701895657262

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds25cp104a.pdf?ts = 1701895264393

    此致、Nasser