This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 Sony FCB 摄像头的 LVDS 转 MIPI-CSI2

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1, DS90UB947-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299012/lvds-to-mipi-csi2-for-sony-fcb-camera

主题中讨论的其他器件:DS90UB947-Q1、DS90UB940-Q1

尊敬的专家:

我想知道 DS90UB947-Q1 + DS90UB940-Q1解决方案是否可用于将来自 Sony EV9500L FCB 摄像头(11080p60)的 LVDS 信号转换为支持 CSI-2 Rx 的主机,请说?

在此提前感谢、此致、

Khang Le Truong

工程主管、
Dynimlabs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khang:

    UB947 + UB940解决方案可用于将 LVDS 信号转换为 CSI-2信号。 对于1080p60分辨率、UB947和 UB940之间需要双链路。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的答复。 我希望得到您对 DS90UB947-Q1的确认,它似乎具有用于 LVDS 输入信号的 OpenLDI 接口: OpenLDI 似乎更适合于 LVDS 显示器。 请问、DS90UB947-Q1是否可以接收来自摄像机/成像传感器的 LVDS 信号?

    此致、
    Khang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khang:

    是否可以让 DS90UB947-Q1接收来自相机/成像传感器的 LVDS 信号,请使用?

    我查看了  Sony EV9500L 的数据表和参考手册、发现输出数据不是 RGB、而是 YCbCr。

    由于 UB947需要 RGB 输入、因此它与 UB947不兼容。 UB940使用传入的 RGB 数据和时序信息在 UB940输出上创建 CSI-2数据包。

     

    传入的 LVDS 数据必须位于 RGB 输入中、并符合 UB947数据表第7.3.4节中所示的 LVDS 映射要求

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的深入理解。 我想说、UB947的输入可以与 DCB 摄像头内的传感器原始输出兼容、而不是摄像头本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khang:

    对于 UB947输入很重要的一点是、DE、Hsync 和 Vsync 信号会映射到相应的 oLDI 插槽。 这样可以在解串器端正确重新创建数据。

    此致!

    插孔