This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MDC 输入引脚上的绝对最大电流/使用外部上拉电阻器时 MDC 引脚上是否有任何问题?

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288804/dp83822i-absolute-max-current-on-mdc-input-pin-any-issue-on-mdc-pin-with-external-pull-up

器件型号:DP83822I

您好!

您能告诉我们 MDC 引脚上的绝对最大电流吗?

此外、当 MDC 线路与外部上拉电阻(10千欧)连接时、由于 MDC 内部上拉电阻寄存器是9千欧姆(典型值)、MDC 线路上的电压在上电后变为大约1.56V。  DP383822是否出现任何问题?   请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori:

    我们不建议在 MDC 线路上添加任何类型的上拉电阻、只有 MDIO 需要2.2k Ω 的上拉电阻。  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro-San、

    您能否告诉我们、在 MDC 引脚的行为下、我的理解是否正确?   请告知我们。

    根据上电行为、MDC 引脚在复位期间下拉。  复位取消置位后、MDC 引脚移动无下拉引脚(删除下拉功能)。

    谢谢、此致、
    服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori:

    MDC 是 PHY 的输入引脚、其中时钟由 MAC 提供。 可以更正的是、当 PHY 处于复位状态时、MDC 为下拉电阻。

    您能帮我理解您的担忧吗?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    处理器需要外部上拉。  因此、在处理器启动时钟输出之前、MDC 线保持1.56V。   我知道对于 DP83822来说、这种情况不太好。  但您认为出现了任何问题吗?   请再次告知我们您的评论。

    谢谢、此致、
    服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori:

    因此处理器需要上拉、但一旦时钟开始产生 MDC、PHY 也可以。 您是否能够读取/写入 PHY? 如果您能够读取/写入寄存器、那么一切都顺利。

    此致、

    阿尔瓦罗