This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781D

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410, SN65HVD1781, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301367/sn65hvd1781d

主题中讨论的其他器件:SN65HVD1781THVD2450、THVD2410

对于未来的开发,我们希望结合 SN65HVD1781D 和另一个 PHY ,例如另一个 SN65HVD1781D 。  

这意味着两个 IC 共用同一个连接器和微控制器 UART 接口。

 

但每个 IC 的单独电源是切换的。 因此、在任何时候、电源/连接器和微控制器之间只连接了一个 IC。  

这是允许的条件吗?

是否可以保证未上电的 IC 不会影响另一个 IC 的数据传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BUS 引脚在断电时禁用、并且具有高阻抗;请参阅 SN65HVD1781数据表的第9.3.3节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MEL:

    因此、R、/RE、DE 和 D 引脚都有-0.3V 至 VCC + 0.3V 的绝对最大电压限制-这意味着如果 VCC = 0V、您不能向这些引脚施加信号-您将破坏 IC。  因此、如果器件共享同一个 UART 控制器接口、那么两个器件都需要具有有效的 VCC 以防止损坏。  

    无论 VCC 如何、A/B 引脚都受到高达+/-70V 的保护。 如果它们也共享 A/B 连接-它们将加载总线、并减少您可以支持的节点总数-但这不会损害通信、因为当 VCC = 0V 时、关断器件的 A 和 B 引脚上应为高阻抗。  

    THVD24x0系列器件是直接升级版。  

    如果您的数据速率<= 500kbps、那么您可以使用 THVD2410、这样、无论 VCC 如何、它都允许其 R、/RE、DE 和 D 引脚在输入上处理高达5.7V 的电压; 因此、使用我们更现代的器件、您可以实现这一目标(仅通过1个 IC 供电的共享控制器接口)。 如果您的速度大于500kbps、THVD2450将是正确的选择。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森