This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:与 AM335x 兼容?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300713/tfp410-compatible-with-am335x

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: AM3352

大家好、

我的客户希望通过 Sitara 处理器 AM3352实现 HDMI 显示、我想知道从技术角度来看、将 TFP410设置在 AM3352和 HDMI 显示之间作为 DVI 发送器是否可行? 。

下面是来自 AM3352数据表的快照-

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    TFP410可以支持 RGB888、其最大分辨率/帧速率取决于总像素量和所需的像素时钟频率。 通常、此器件支持的最大分辨率为1920x1080@60Hz。

    我们来看看 TFP410和 AM3352的直流电气特性、确保它们能够相互匹配。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    如果有任何关于 TFP410与 AM3352配对的更新评论、敬请告知。

    此致、

    查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    供 您参考

    TFP410 VDD 电源电压(DVDD、PVDD、TVDD)为3.0V (最小值) 3.3V (典型值 ) 3.6V (最大值)、而 AM3352 (VDDS_DDR) 为1.8V/1.5V/1.35V。

    您需要在低摆幅模式下运行 TFP410、在该模式下、与 AM3352连接时使用1.1V 至1.8V 可调信号电平。 请参阅 数据表的第7.3.2节"通用图形控制器接口电压信号电平"。  

    TFP410 VIH 高电平输入电压(CMOS 输入)最小值为 Vref + 0.2、其中 Vref 介于 0.5V≤Vref≤0.95V 之间。 当  VDDS_DDR = 1.35V 时、AM3352高电平输出电压、驱动器启用、上拉或下拉禁用最小值为0.95V。因此、  由于 AM3352 VOH 大于或等于 TFP410 VIH VOH、因此 TFP410 VIH 和 AM3352 VIH 规格在此兼容。    此外、AM3352 VOL 和 TFP410 VIL 也兼容。  

    请注意、TFP410只能用作 HDMI 发送器、 仅用于 HDMI 视频。  

    谢谢。

    扎赫