This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:自动断电增强版

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301468/trs3253e-auto-powerdown-plus

器件型号:TRS3253E

大家好、

数据表指出:"在自动断电增强功能被启用时、当一个有效信号变化被施加到任一接收器或驱动器输入时、此器件自动激活。"

只是为了确保、DOUT/ROUT 是否正常工作、而不会损坏数据、即使在通过 RIN 或 DIN 上的有效信号立即激活后也是如此?

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器需要100 µs 才能上电。 在115.2k 波特时、一个位的长度约为8.7 µs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    DOUT 退出断电模式通常需要100us、因此没有-器件不会立即改变状态- 有延迟。 如果器件进入睡眠状态、则必须将其唤醒、并且必须在系统固件中遵守该延迟。  接收器不需要电荷泵即可工作、因此它通常应在~200ns 内启用、这是接收器输出的典型启用时间。  

    此致!

    帕克·道德森