This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:VCCB 上拉

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301301/tca9803-vccb-pull-up

器件型号:TCA9803

如果 VCCB 的电压与从侧 IC 的电源电压相同、不使用数据表中显示的图中的上拉电阻器是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 不能与 B 侧的上拉电阻器一起工作。 因此、B 侧从器件的电源必须一直至少与 VCCB 一样高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    TCA980x 在 B 侧使用内部电流源(IC)。 当从 A 侧驱动到 B 侧、并从 B 侧驱动到 A 侧时、此电流源可为 TCA9803提供上拉电流和方向控制。 B 侧不允许使用上拉电阻器、因为该器件对 B 侧的外部电流源很敏感。 在 B 侧添加上拉电阻器可能会影响该器件与其方向控制电路的行为方式、因此强烈建议 B 侧不要使用上拉电阻器。  

    此致、

    泰勒