This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:具有更高工作温度的替代器件

Guru**** 2874260 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, TCAL9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301272/tca9554a-alternative-parts-that-has-higher-operating-temperature

器件型号:TCA9554A
主题中讨论的其他器件: TCAL9538

您好、专家:

我的客户正在寻找 TCA9554A 的 P2P 替代产品、该产品的工作温度更高、为-40 ~ 95°C。

请告知。 谢谢

此致、

巴顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 P2P 设备。 最近的替代器件是 TCAL9538、其引脚3处具有/RESET 输入、并具有不同的 I²C 器件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton:

    克莱门斯在这里是正确的。 没有专为更高工作温度设计的 P2P 兼容型 TCA9554A 替代产品。 下一个最接近的器件是 TCAL9538、其环境温度额定值为-40C 至125C。  

    另外、此器件的建议工作电压为1.08V 至3.6V。 TCL IO 扩展器无法在5V 系统中工作。 1.2V、1.8V、3.3V 逻辑正常。  

    此致、

    泰勒