This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A-Q1:已确认 DS90CR286A-Q1 Imax

Guru**** 2537350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300946/ds90cr286a-q1-ds90cr286a-q1-imax-confirmed

器件型号:DS90CR286A-Q1

您好、

该芯片的最大电源电流、如果我在40M 内使用 Pclk、输出为70mA。

这个70mA 电流是多少? 这是否意味着 VCC1、VCC2、VCC3、VCC4、LVDS-VCC1的最大总电流 VCC PLL-PLL VCC 是70mA?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    Unknown 说:
    这是否意味着 VCC1、VCC2、VCC3、VCC4、LVDS-VCC2的最大总电流 VCC PLL-PLL VCC 是70mA?

    是的、这是 CR286A 上每个电源引脚的总电流。  

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的支持。

    谢谢

    萧祥