This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:DS560DF810启动

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288036/ds560df810-ds560df810-bring-up

器件型号:DS560DF810

您好  

我们将在此处的 e2e 中重放您的问题、接下来让我们继续讨论以下问题、谢谢。

  1. DS560DF810最终版本(RTM) 是 PG1.2版。 -->是的,RTM 版是 PG1.2版。
  2. 您是否可以向我们发布 DS560DF810的所有相关最终文档,包括 Latte 工具和 PG1.2的 Lib 文件? -->请 在 mysecure 上找到最新版本的 documnet、Latte 和 C API。 如果您有任何问题、请告知我们。   
  3. 附加的十六进制文件是由 EEPROM_ConfigUpdateSingle_PG12生成的,为 EEporm 模式构建 FW 文件,您能帮助审查吗?
  4. μ 0~7 TX 通道设置(启用/禁用、预设 μ…) 无法在 PG1.2 Excel 配置文件中独立调整,是否正确?

关于问题3-4、我将在下周早些时候进行调查并与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法登录之前的 TI 帐户(Kevin26_Wang@asrockrack.com)、我不知道原因。

    BTW,我已再次注册同一个帐户,请帮助再次释放 Doc 到我的帐户。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我 注意到 mySecure 中有几个重复条目、因此我删除了您电子邮件下以前的所有条目、并再次授予您电子邮件地址下的文档的新访问权限。 如果仍无法访问、请告知我们(请在此消息发送后至少等待30分钟)。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    为什么 mySecure 的所有文档都在我的帐户中消失 ? (ID = Kevin26_Wang@asrockrack.com )

    这些文件在上周仍然存在(11/3 )。

    内部的原始文件如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于 mysecure 问题深表歉意。  我想我已重新授予 mysecure 访问权限。  如果仍有问题、敬请告知。

    关于问题3-4、我仍在调查这些问题、并计划在接下来的几天内提供更新。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉耽误你的时间。

    • 附加的十六进制文件是由 EEPROM_ConfigUpdateSingle_PG12生成的,为 EEporm 模式构建 FW 文件,您能帮助审查吗?
    • μ 0~7 TX 通道设置(启用/禁用、预设 μ…) 无法在 PG1.2 Excel 配置文件中独立调整,是否正确?
    [/报价]

    3) 3)我看不到您共享的 EEPROM Excel 文件有任何问题。

    4) 4)使用 Excel 配置文件、无法独立更改 TX FFE 设置。  但是、由于 EEPROM 文件仅包含器件级宏、因此可以生成一个 EEPROM 来为每个通道独立配置 TX FFE。

    您是否使用了直接模式下仅采用单数据速率的重定时器?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller:

     但是、由于 EEPROM 文件仅包含器件级宏、因此可以生成一个 EEPROM 来为每个通道独立配置 TX FFE。

    1. 如何配置?  

    您是否使用了直接模式下仅采用单数据速率的重定时器?

    2.是,我们仅使用53.125 Gb/s 数据速率。

    您能帮我们检查一下我们的布局吗?

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、我可以帮助查看布局。  您可以通过 E2E 私人消息与我共享该消息。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller:

    BRD 文件中的位置 U13是 DS560DF810。 请帮助查看。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次添加布局 BRD 文件

    e2e.ti.com/.../asr2_5F00_n19_5F00_ipb2v4s56_5F00_r100_5F005F00_review.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请允许我们在 Drew 退出后尽快与您联系。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请允许我们留出一些额外的时间来审查本周美国节假日之前的布局。 我们的目标是获得 EOD 12/1的反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们需要在本周推出 Gerber,您能帮助我们今天提供布局审查结果吗?

    附件是我们目前的最终 BRD 文件。

     e2e.ti.com/.../asr2_5F00_n19_5F00_ipb2v4s56_5F00_r100_5F00_1129.1508.brd

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉延迟、我查看了您的布局、并找到了几个需要改进的方面。

    e2e.ti.com/.../ASRock-Layout-Review.pptx

    另外、很抱歉这么晚才通知我们、我知道您现在正处于布局阶段、但我们最近发现重定时器的 EEPROM 配置有一些错误、我们还没有解决方案。  您的系统上有 I2C 控制器吗?  我想知道是否可以通过 I2C 控制器而不是 EEPROM 来配置器件。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的支持。 我们将遵循您的建议来修改我们的布局。

    是的、我们的系统上有 I2C 控制器、但  对于我们的应用而言、使用 EEPROM 配置更为简单。

     EEPROM 配置有哪些错误? 这些错误可能适用于我们的应用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们针对自器件发布以来的重定时器行为进行了一些修复、即使在您计划使用的模拟低延迟直通模式下也是如此。  当重定时器与 I2C 控制器一起使用时、控制器在每次上电时都会将补丁文件加载到重定时器中。 该补丁文件负责对超出器件中"冻结"的重定时器行为进行任何改进。 TI 具有 C API、可帮助加载补丁文件和器件配置。

    目前、我们还没有通过 EEPROM 将该补丁文件加载到重定时器的解决方案。  我们正在研究如何处理这一问题、但目前还没有计划解决这一差距。

    此时、我建议将 I2C 控制器连接到重定时器。  很抱歉、这会更复杂、但我认为它有助于降低您的设计风险。

    谢谢。

    德鲁