This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:快速链路中断(FLD)機能について

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300823/dp83867e-fast-link-drop-fld

器件型号:DP83867E

ご協力ありがとうございました。

DP83867EのFast 链路中断(FLD)機能について教えてください。
データシートには次のように記載されています。

「このDP83867には、さまざまなリアルタイムアプリケーションをサポートする高度なリンクダウン機能が含まれています。リンクダウンメカニズムは設定可能で、リンクドロップの応答時間を非常に高速にすることができます。拡張モードが含まれます。
...
DP83867 は、ファスト・リンク・ダウン・モードと呼ばれるウィンドウを短縮する拡張モードをサポートしています。このモードでは、ほとんどの場合、T1ウィンドウは10μs未満に大幅に短縮されます。"

最後の方には、ファストリンクダウンモードと呼ばれる拡張モードがあり、ほとんどの場合10us未満になるという説明があります。
この詳細モードの使い方を教えてください。
10μs未満の高速リンクダウンモードをどのように使用できるか、また、産業用イーサネットEtherCATのリンク損失の高速検出をどのようにサポートできるかを考えています。

ありがとうございます。