This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:最大输出电压

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301187/ds16f95qml-output-voltage-maximum

器件型号:DS16F95QML

大家好、

我想将此器件的输出用作3.3V I/O 引脚的输入。

该器件的最大输入为3.6V。

我在数据表上看到最小输出电压。 最大输出是多少、这样我就能确保安全地使用该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    因此我假设单端输出("RO")进入一个最多只能接受3.6V 的引脚。 如果这是不正确的,请告诉我,但如果是这种情况,你将需要一个电平转换器,因为理论上最大值是 VCC 所以 RO 可以非常多的输出> VCC。  

    我不会将差动驱动器引脚用作单端 I/O 的输入-如果您的客户正在这样做、您可以详细说明其预期目标、因为在这种情况下、他们可能最好使用不同的接口。  

    总之、

    RO 实际上应该是唯一可连接至单端 I/O 的引脚、它可以达到最大 VCC -因此、如果您需要5V 至3.3V 电平转换器、以防止该输入端出现问题。

    如果差分驱动器引脚连接到单端 I/O、您可以告诉我最终目标、如果您有一个原理图可供分享、那将会非常有帮助。  

    请告诉我、如果我误解了您的问题或有任何其他问题-但最终 RO 可以输出 VCC (最有可能不会是那么高-但理论上是可能的)  


    此致!

    帕克·道德森