This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:稳态对 D+和放大器上的 Vbus 短路;USB-C 中的 D-引脚

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300917/tpd6s300a-steady-state-short-to-vbus-on-d-d--pins-in-usb-c

器件型号:TPD6S300A

大多数 USB Type C 端口保护器为  D+/D- USB 线路提供 ESD 保护、从而防止瞬态过压但非稳态 Vbus 短路。

TPD6S300A  USB Type C 端口保护器可解决 CC 引脚但 D+/D-引脚上 Vbus 的稳态短路问题。 我认为、 D+/D- USB 线路上也可能会出现 Vbus 短路、以及电缆故障、电缆穿孔 或进水等原因。

是否有  USB Type C 端口保护器 可解决  D+/D-和 CC 引脚的 Vbus 稳态短路问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们宣传 CC 和 SBU 保护的原因是、这些引脚最靠近 VBUS 引脚、在故障电缆场景中很可能被损坏。

    无论如何、TPD6S300A 实际上可以通过连接 D+/D-上的引脚以 替代 SBU 引脚来支持对 VBUS 短路。

    如有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢。

    马特