This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD2:工作温度范围

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300700/sn65mlvd2-temperature-operational-range

器件型号:SN65MLVD2

可能与之有关的人-

按照应用手册"slaa845"(https://www.ti.com/lit/an/slaa845/slaa845.pdf)的说法、有一个 SN65MLVD2x 器件系列对于 M-LVDS 支持高达>300Mbps 的速率。 但是、工作温度范围是-40°C 至85°C。 您是否有额定温度范围更宽的器件支持 M-LVDS 协议、如-55C 至125C?

谢谢。

布伦丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan:

    您是否专门在寻找工作速率为300mbps 或更高的 MLVDS 单通道接收器? (您目前引用了 SN65MLVD2)。

    -鲍比