This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:TCAN1042HDR 哪个 NC (引脚5)直接与3.3V 连接是否存在风险?

Guru**** 2521940 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300328/tcan1042h-are-there-any-risks-for-tcan1042hdr-which-nc-pin5-is-directly-connected-with-3-3v

器件型号:TCAN1042H

您好!  

  我的帐户根据以下原理图在其 MP 板上填充了 TCAN1042HDR、其中 NC (引脚5)直接与3.3V 连接。 TCAN1042HDR 有任何风险吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    此处没有风险、NC 引脚是真正的无连接、这意味着该引脚未连接到芯片。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

        TCAN1042H 的引脚5 V DR 为 VIO。 与 TCAN1042HDR 和 TCAN1042使用的裸片不同 高压 博士? 需要帮助仔细检查 TCAN1042HDR 的 NC 引脚是否真正实现无连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    是的、相同的芯片、但非 V 版本上的引脚5没有键合线连接。 正如我在上一篇文章中所说的、NC 引脚是真正的无连接。

    此致、

    埃里克·哈克特