This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB12LV32-1394:EP 链路层控制器数据丢失

Guru**** 2925170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300787/tsb12lv32-ep-1394-link-layer-controller-data-lost

器件型号:EP

您好,

一位客户使用  TSB41BA3BTPFPEP+TSB12LV32TPZEP 进行1394数据 采集,在数据采集过程中,链路层控制器 DM 数据在连续收集大约1小时后丢失。 数据丢失后可以正常恢复数据采集。 被检查的1394总线数据源数据是连续的,。

下图是逻辑端捕捉的1394数据、黑盒是从 DM 端传入的1394数据帧、红框是逻辑内部帧计数、正常的1394帧有效负载数据是累计的。 应与逻辑内部计数一致。

您能帮助进行分析吗?

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯林

    它们是发送异步数据还是等时数据?

    发生这种情况时、STAT[0:2]引脚是否给出任何状态?

    谢谢

    大卫