This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:复位后的 PHY MDIO 访问

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300914/dp83867e-phy-mdio-access-after-reset

器件型号:DP83867E

我们使用 T.I. PHY DP83867ERGZT、通过 SGMII 和 SMI (MDIO)连接到 FPGA Microsemi。

上电复位和引脚硬复位后没有相同的行为:

  • 上电复位后、PHY 正常工作
  • 硬复位后、PHY 没有从 MDIO 应答、并且在以太网上没有通信

 在这两种情况下、FPGA 都在 PHY 的 RESET_N 引脚上生成3µs 低电平脉冲、然后在 SW 请求时(>5s 之后)访问 MDIO。

在(上电或硬复位)期间和之后,直到从软件请求配置:

  • MDC 固定为逻辑0 (然后在 SW 配置期间为2.5MHz)
  • MDIO 上拉至逻辑1

 阅读 T.I 论坛和 数据表后、我知道在复位后和 MDIO 访问之前、我们必须生成32个无数据(MDIO=1)的额外 MDC 周期。

因此、我们在上电和硬复位后测试了该配置。

未检测到改进:上电复位后仍然正常,硬复位后仍然正常,与以前一样。

我们通过使用探头下拉 RESET_N 信号(大约200ms-1s)对"手动"复位进行了测试、方法是在允许 PHY 挂起和 MDIO 访问并且 PHY 之后再次工作!

我们修改了 FPGA 配置、在上电或硬复位后生成3ms 低脉冲 RESET_N (即 x1000持续时间)、并且 PHY 不再挂起。

但我们没有解释这种行为、因为数据表只需要 RESET_N 上的1µs 低电平脉冲。

您能解释一下我们的顺序中可能有什么问题吗?

谢谢、此致。

伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    根据 PHY 被复位的时间、器件有可能被限制在一个与它被加电到的 PHY ID 中。 在没有良好的操作期间、您是否可以检查所有可能的 PHY ID 来排除这种情况?

    此致、

    格罗姆