This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 多主

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300670/tca9548a-tca9548a-multiple-master

器件型号:TCA9548A

通过 SCL 和 SDA 配置 TCA9548A 器件以连接/启用 SC/SD0和 SC/SD1后、  次级总线上的主器件 SC/SD0是否可以访问 SC/SD1通道上或任何通道(如果已启用/连接到 MAIN)上的从器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有启用的通道直接连接在一起。 I²C 是一种双向协议;在电气层面上、主从之间没有区别。 因此这是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XE、

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致

    卡梅隆