This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601RSCEVM:第5.0代转接驱动器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601RSCEVM, TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301402/ds320pr1601rscevm-gen-5-0-redriver

器件型号:DS320PR1601RSCEVM
主题中讨论的其他器件: TPS548B22

您好!

在 DS320PR1601RSCEVM .DSN 文件中、R62为205K、而在 DS320PR1601RSC-EVM 用户指南的 BOM 中、其值为2.05K。

能否确认所述电阻器的正确值?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheka:

    R62是一个电阻器、其值控制 TPS548B22降压转换器的电流限制。 2.05k 应为正确的值、因为205K 不仅比典型最大值高出两倍、还将设置远高于 EVM 上实际发生的电流限值。

    此致!

    Evan Su