This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:100Base-TX 发送延迟

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300982/dp83867ir-100base-tx-transmit-latency

器件型号:DP83867IR

您好、专家!

有一个关于延迟的应用手册。

延迟在工厂自动化中的重要性(修订版 A)

表4有一个显示延迟的表。 对于 RGMII 模式下的100Base-TX 模式、即使配置不同、发送延迟也为200ns。

为什么发送延迟是相同的?

此外、当将低于所有位配置为设置1 (启用)时、是否有任何副作用?

RGMII_AF_BYPASS_EN 配置

FAST_RX_DV 配置

LOW_LATENCY_10_100_EN 配置

此致、

内吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些设置似乎是为了降低接收延迟、而不是降低传输延迟。 我们预计这些配置不会产生任何副作用。 您是否发现任何功能问题?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的回答。 因此、以下说明可能会更新、因为听起来该位会影响跨阻延迟。

    6.4 low_delay_10_100_en

    LOW_LATENCY_10_100_EN 的配置配置仅适用于10/100运行。 配置完成后、发送延迟减少一个时钟周期

    关于副作用,目前没有特殊的问题。 知道不会产生副作用。

    此致、

    内吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解这种困惑。 我们将对此进行记录。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我还有一个问题。 据我所知、以下应用手册涵盖了所有 DP83867、尽管有后缀。

    延迟在工厂自动化中的重要性(修订版 A)

    这种理解是否正确? 这是因为没有 有关  低延迟10_100_EN DP83867IR 数据表中的此位。

    需要您确认 DP83867IR 是否支持此位。

    此致、

    内吉市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该涵盖适用于 MAC 接口的所有 DP83867。

    此致、

    格罗姆