This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC173-DIE:热阻

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301625/sn55lbc173-die-thermal-resistance

器件型号:SN55LBC173-DIE

此器件的热阻性如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    这不是规范。 数据表中没有为该器件指定任何规格。 这也是一款已停产的 LTB 器件、因此不应在新设计中使用。  

    此致!

    帕克·道德森