This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340:TUSB73x0超高速 USB 3.0 xHCI 内部主机错误

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290956/tusb7340-tusb7340-tusb73x0-superspeed-usb-3-0-xhci-internal-host-error

器件型号:TUSB7340

您好

我遇到了 同样的问题:https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219898/tusb7340-tusb73x0-superspeed-usb-3-0-xhci-bulk-isochronous-error

在两者之间使用 USB 3.0协议分析器、对于批量事务、当问题发生时、我们捕获了大量错误。  HOSTerr. 然后重试。

From https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb7340.pdf?ts = 1684093075880&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我的 SAW TUSB73x0还提供7.5.1.65 去加重和摆幅控制寄存器。 请查看7.5.1.65。

您是否有任何工具可以调节这个去加重功能?  

为什么会发生 HostErr、TUSB73x0是否会提供任何调试寄存器? 谢谢。

  说这可能是一个 Linux 驱动程序的问题、是否有任何更深层次的问题需要深入研究?请帮我。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昭明:

      这是讨论 Linux 内核驱动程序中批量传输错误的链接。

    Linux/TUSB3410:USB3.0 xHCI 主机批量传输错误-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

      我们提供了使用 EEPROM 更改 TX 摆幅和去加重功能的工具。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    谢谢你的答复,我阅读了这篇 文章,但我认为这不是同一个问题,我遇到。

    我运行了大约十几个摄像头,但有一个摄像头卡塞问题,大约每十天左右,它是一个单一的相机每次,失败的摄像头是随机的,而不是每次发生相机卡塞。

    USB 分析仪获得的数据来自 Infineon cypress->TI USB controller->host。此问题始终在摄像头运行时发生、出现此问题时没有控制消息、 但是批量数据包出现主机错误、如果您有电子邮件、我可以发送给您抓取的数据包供您查看、谢谢。 我还想问应该使用什么软件来打开 CT 在 Ubuntu 上共享的 uport11x0_usb3_ubuntu17_xhci.usb、谢谢。

    谢谢。此致、

    昭明市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昭明:

       我已向您的消息框发送电子邮件。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

      我已经发送了与您的电子邮件相关的包裹,真的很感谢您的帮助,谢谢!

    谢谢。此致、

    昭明市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处通过私人消息发送吗? 很难到达 Weride。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    我已经打开了您的电子邮件帐户的访问权限,但它似乎不起作用。我不能上传数据包到私人消息,所以我发送的文件包与另一封电子邮件,请检查它。 谢谢

    谢谢。此致、

    昭明市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昭明:

      我可以获得 totalphase 工具、但无法获取您的包文件。 如果您所在区域有 TI 支持,他们可以帮助您发送大文件。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

     感谢您的答复、我会尝试与我所在区域的 TI 支持部门联系、非常感谢!

     

    谢谢。此致、

    昭明市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昭明:

       请检查您的消息框、我会尝试帮助您找到本地支持。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昭明:

      您从何处订购器件? 因此我可以为您找到本地支持。

    稳压器

    布赖恩