This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:推荐的浪涌保护器件

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301422/dp83td510e-recommended-surge-protection-devices

器件型号:DP83TD510E

大家好、

我知道已针对 IEC61000-4-5浪涌±2kV 的浪涌额定值对 DP83TD510E 进行了测试。

我的客户正在考虑在设备外部安装雷电浪涌保护装置、以使其更可靠。

是否有建议的浪涌保护设备制造商?

此致、

健治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    我不熟悉外部雷击浪涌保护、您能说明它是什么样子吗? 方框图对我来说很有用。

    关于浪涌保护、我只见在 MDI 线路上使用 ESD 二极管。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    谢谢你。

    是的、我也在电路板上引入了 ESD 和 TVS 二极管。

    我知道一些情况、其中包括电涌吸收器产品作为对策、或许作为器件放置在电路板和电缆之间。

    我想和大家分享一些在 SPE 上实际使用的经验证的浪涌吸收器产品。

    您是否会在您的团队中共享此类信息?

    此致、

    健治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    我们没有任何 MDI 上使用的外部浪涌吸收器的数据、请联系 TVS / ESD 团队、因为他们可能更有条件为您提供帮助。

    谢谢!

    埃文