This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:2个主机1从器件应用

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301805/pca9543a-2-host-1-slave-application

器件型号:PCA9543A
主题中讨论的其他器件:TS5A23157

您好!

我们有2个主1从应用程序、如下所示。

PCA9543是否可以支持此应用?

还是有其他合适的器件?  

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下禁用两个 Sx0/Sx1通道、因此配置命令必须来自 SDA/SCL 引脚。

    如果两个主器件都支持多主器件(即支持仲裁和总线忙检测)、则不需要任何多路复用器。 否则、请使用 TS5A23157等通用多路复用器、该多路复用器必须通过单独的 GPIO 信号进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    除了 Clemens 建议的外、这里还有一个 FAQ 、其中介绍了 GPIO 控制的 i2c 开关

    是否使用由 GPIO 控制的多路复用器是一种选项?

    此致、

    卡梅隆