This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:HDMI 到 MIPI/DP MUX

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301715/ts3dv642-q1-hdmi-to-mipi-dp-mux

器件型号:TS3DV642-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3DV642HD3SS214

您好、

我们是否有 HDMI 到 MIPI (CSI)/转换器或 DP MUX 器件?

非常感谢您的帮助!

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊梅尔达

    我们的产品系列中没有 HDMI 到 MIPI 转换器。

    您是否还在寻找 HDMI 到 DP 转换器和多路复用器? 如果是这种情况、那么我们也没有解决方案。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的热情帮助! 博世中国有两项要求。

    1.客户需要一个 DP 多路复用器来切换2个 DP 端口。 那么客户需要一个转换器来实现到 CSI 的 DP。 我们是否有用于传输 DP 到 CSI

    HDMI 转 MIPI。 我们没有解决方案。

    此致

    伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊梅尔达

    我们没有 DP 到 CSI 解决方案。 但对于 DP MUX、请使用 HD3SS214或 TS3DV642。

    谢谢

    大卫