This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDP158在 HDMI1.4上失败

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298315/tdp158-tdp158-failed-on-hdmi1-4

器件型号:TDP158

大家好、

我的客户在他们的新项目中使用了 TDP158、他们报告眼图击中了眼罩。 它们调整了0x0D 寄存器、附加文件包含4个测试文件、每个文件的名称都是0x0D 值。 虽然眼图形状发生了变化、但仍然只能通过眼罩、或非常勉强。 我要求他们尝试强调阿西斯,并降低挥杆。 除此之外、还可以尝试其他任何功能?

e2e.ti.com/.../SKU2_2D00_TI_2D00_HDMI1.4.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享客户的原理图、布局和 I2C 寄存器转储?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅下面链接中的 TIDRIVE 中的施 PCB 和测试结果。 EQ、他们使用的数据传输速率为15.5dB、时钟传输速率为4.5dB、他们使用这个值是因为他们尝试了所有设置、发现差异非常小、他们认为会更好。 这可能是因为它们的板载布线不是很长、平均问题在于输出上。  

    tidrive.ext.ti.com/.../4cf66cac-6a0d-45ba-bfaa-8838cf083356

    tidrive.ext.ti.com/.../e86df2f9-fe34-476a-9509-6fee4508a292

    第一个眼图是他们在实验室得到的,与15.5/4.5dB EQ , 3.5dB 强调。 第二个是从第三方认证,返回损失更难.  有什么建议吗? 客户询问他们是否可以与您进行交流、是否有任何时间建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    访问 TI Drive 内容的代码是什么?  

    我可以支持呼叫、但希望在呼叫前先查看他们的设计。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tidrive.ext.ti.com/.../e86df2f9-fe34-476a-9509-6fee4508a292

    tidrive.ext.ti.com/.../e86df2f9-fe34-476a-9509-6fee4508a292

    您能尝试一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对于3Gbps 时3.682in 的布线长度、我不会将 EQ 设置为最大值。 我会将数据的 EQ 设置为~2dB、CLK 的 EQ 设置为0dB。  

    2.对于 HDMI1.4、将 Term 位更改为0x00 (0x0B = 0x40)、它是否可以改善眼图?

    它们在输出端有一个3.3欧姆的电阻器、我们可以降低它吗?  

    4.您是否曾尝试增加摇摆或改变 VSADJ?

    5.请尽量去除阻隔,看看是否有用? 扼流圈数据表看起来有足够的带宽、但我想再次检查

    6.请检查 TDP158散热焊盘焊接情况、我们的焊锡膏覆盖范围是否足够?

    如果需要、我可以在星期三晚上8点(达拉斯时间)、星期四上午10点(中国时间)拨打电话。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1、正如我提到过的,他们发现均衡的差异对眼睛没有太大的影响,所以他们保持了高均衡,但他们说是的,他们可以稍后把它改为低;

    2.他们试图将项位更改为00,150~300欧姆、眼图看起来更好、但 VL-失败了。 他们可以在会议上向您展示。

    3、试图换0欧姆,说没有太大的区别;

    4.是的,两者都能使摆幅更高,但他们担心 EMI ,所以他们更喜欢低;

    5.楔块目前为0欧姆电阻器;

    6.他们确认了它的焊接良好。

    正如我在电子邮件中提到的、他们希望我们把会议移到中国时间星期五上午。 上午10点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今晚可以支持一个电话,让我们来谈谈。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    查看其测试结果。  tidrive.ext.ti.com/.../7c73c9cc-be7c-4dee-9cc3-b93ddbaad3f2

    他们以300欧姆的端接重新测试 VL、仍然不相等、所有其他测试以不同的端接进行、这是同时完成的、所有 VL 都正常。 因此、这可能不是测试问题。  

    从测试来看、高 EQ 似乎对眼图有帮助、而压摆率并没有太大帮助。

    每个文件名代表0x0a 0x0B 0x0c 0x0d 的值。 请帮助告知下一步尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是否将预加重设置为0dB? 如果不是、它们是否可以将预加重设置为0dB?

    谢谢

    大卫