This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR101:输出行为

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301051/ds25br101-output-behaivor

器件型号:DS25BR101

您好、团队成员:

如果我同时向 IN+和 IN-引脚输入 Vcc 或 GND、输出状态将是什么?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑原市

    请参阅以下规格

    因此、对于这两种情况、差分输入电压将较低、输出也将较低。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的回答。

    但我还是有点困惑。

    从您连接的桌子上、我认为当两个输入都是 VCC 时、它将都是高电平。
    当两个输入都是 GND (0V)时、它可能不会确定高电平或低电平、因为 VTH 和 VTL 都是0V (典型值)。

    我的理解是否正确?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑原市

    这是我的器件上的一个拼写错误。 然后、差分输出电压将是未定义的、这是正确的。 如果您希望输出电压处于特定状态、则需要实现外部失效防护偏置。 请参阅此应用手册、 https://www.ti.com/lit/an/snla051c/snla051c.pdf

    谢谢

    大卫