Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, ISO1044, TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550、 ISO1044、
您好!
我们将 tcan4551器件与外部收发器结合使用。 我将扫描部件置于测试模式(控制器模式)、在为器件加电时情况似乎正常。
但是、当我将器件从网络断开并重新连接时、看起来 tcan4551处于某些状态、我没有看到任何中断生成(中断线路保持高电平)、没有 SPI 通信。
断开器件与网络的连接会断开外部收发器的电源、但 TCAN4551仍会持续通电。
由于 tcan4551未在正常模式下而是在测试模式下运行、因此它在这些条件下是否进入不同的状态?
此外、如果我立即断开并重新连接(不到5秒左右)、情况似乎正常。 但是、如果我等待大约10秒、然后尝试重新连接、则无法与网络建立通信。
对 Tcan 器件的情况有什么建议吗?
谢谢!