This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:同一总线上的多载波频率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301739/thvd8000-multiple-carrier-frequency-on-the-same-bus

器件型号:THVD8000

您好!

我想知道是否可以在同一条总线上使用多个使用不同载波频率的发送器(这些发送器同时传输)?

我没有找到有关解调器带宽的信息、因此我想知道这样的拓扑是否可能没有干扰。

谢谢。

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrei:

    遗憾的是、由于3个主要原因、在同一总线上无法实现多个载波频率。

    1.虽然我们没有明确定义解调器的带宽-可以说它没有很高的 QO 值-所以在任何频率下都不是很有选择性-但 FSET 引脚会将解调器带通滤波器设置为具有以 调制频率的组合。  

    2.加上+/-25%的载波频率容差,使得 FDMA(频分多址接入)类型的通讯方案很难与 THVD8000进行可靠的工作。  

    THVD8000具有低阻性输出阻抗-这意味着、 如果两个驱动器尝试访问同一总线、无论选择的调制频率如何、它们都将具有相当大的衰减、并可能被视为"短路"情况。 驱动器将受到保护免受损坏、但任何接收器都将短路读取为逻辑"1"。 因此、这可能会触发错误数据。  

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!