This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:是否需要 VCCOUT 上的电容?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301602/tcan4550-cap-on-vccout-needed

器件型号:TCAN4550

您好!

如果 TCAN4550不会通过 VCCOUT 提供任何电流、是否仍需要 VCCOUT 处的10uF 电容器、或者该引脚是否可以保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是的、由于 VCCOUT 也是 CAN 电路内部使用的5V 电压源、因此仍需要该电压。  该5V LDO 可以提供比内部消耗更多的电流、从而使其可用于外部电路、这就是引脚名称被称为 VCCOUT 的原因。  然而、不管是否将5V LDO 用于为任何外部电路供电、它都需要10uF 电容器来滤波和稳定5V LDO。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的确认、Jonathan!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    不用客气。  如果我们还有其他需要帮助的地方、请告诉我们。

    此致、

    乔纳森