This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC182:关于 SN75LBC180ADR 的最新信息

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC180A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302045/sn75lbc182-latest-information-on-sn75lbc180adr

器件型号:SN75LBC182

您好!

我在 TI 的网站上找不到 SN75LBC180A 产品页面、请您提供以下信息吗?

第1季度
产品状态(正在供货、NRND、EOL 等)是否发生了变化?

第2季度
请告诉我 SN75LBC180ADR 和 SN65LBC180ADR 之间的区别。

第3季度
请告诉我、您是否建议使用引脚兼容的型号来替代 SN75LBC180ADR。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1. SN75LBC180A 已停产。 如果不在 TI.com 上、则已停产。  

    2.温度范围- SN65LBC180ADR 具有扩展的温度范围-它可以在-40°C 到85°C 之间使用;其中 SN75版本只能在0°C 到70°C 之间使用。 此外、它们是相同的。 如果您查看数据表中的电气规格(两个器件共享同一个数据表) 您可能会注意到最小值/最大值的一些差异-但这是因为它们 是在比 SN75更低/更高的温度 下测试的-实际上、它们非常相似、仅通过不同温度下的认证、因此我们预计 SN65LBC180ADR 和 SN75LBC180ADR 在0°C 至70°C 的工作温度范围内以类似的方式运行。 请注意、SN65LBC180ADR 是最近(2023年初)重新设计的-虽然我们没有看到任何边界违例、但典型行为可能略有不同。 但 SN65LBC180ADR 最终是正确的替代方案。  

    3. SN65LBC180ADR 是此器件的正确替代产品。  

    此致!

    帕克·道德森