This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:浪涌测试 IEC61000-4-5 2级

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302053/tvs3301-surge-test-iec61000-4-5-level-2

器件型号:TVS3301

您好!

我们当前从另一家公司使用的 TVS 二极管在 IEC61000-4-5 2级浪涌测试期间损坏、因此我们正在考虑将 TVS3301DRBR 作为替代产品。

我想在内部发送与上述内容相关的信息。 是否有可能私下与您联系?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    TVS3301可通过42欧姆网络提供1kV 浪涌保护、这取决于浪涌发生器输出端的耦合电阻、这是一种可行的解决方案。

    请通过电子邮件 s-muriel@ti.com 与我联系。  

    此致、

    塞巴斯蒂安