This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75161B:是否有任何与 SN75161BDWR 兼容的产品?

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300960/sn75161b-is-there-any-compatible-products-for-sn75161bdwr

器件型号:SN75161B

您好、团队成员:

由于 SN75161BDWR 的 EOL 通知、我的客户正在考虑使用替代产品。

客户询问以下问题、能否回答?

・过去、当 TI 停产 TMS9914-TMS9914控制器(GP IB)时、美国国家仪器公司销售了兼容芯片。 与此示例类似、是否有其他公司发布与 SN75161兼容的 GPIB 产品的计划?

此致、

Raito Daikuhara。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 据我所知、没有人有计划销售 GPIB 收发器。

    另请参阅该问题: SN75161BDW 的替代方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raito:

    我们可以建议的最佳选项是链接的帖子,克莱门斯链接-这是在这个时候的最佳机会。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案。